This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想找到合适的解决方案来替代 PESD5V0S1BL。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992263/i-want-to-find-suitable-solution-replace-pesd5v0s1bl

主题中讨论的其他器件:TPD1E6B06TPD1E10B06

大家好、

TI 是否有合适的解决方案来替代  PESD5V0S1B?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    TI 器件是否需要与 Nexperia 器件引脚对引脚兼容、或者您主要关注的是获得最佳规格?

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    需要 P2P。 如果有任何缩小尺寸的解决方案、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    对于该器件、我们似乎有两种型号的 P2P 交叉。 一个采用 DPY 封装(0402)、一个采用 DPL 封装(0201)。 对于 DPY、我建议使用 TPD1E10B06;对于 DPL、我建议使用 TPD1E6B06。 如果您需要更小的尺寸、我将使用 DPL 器件。 请告诉我是否有这两项工作。

    此致、

    Matt Smith