This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555 I/O 限制电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991552/tca9555-tca9555-i-o-limit-current

器件型号:TCA9555

電源電圧3.3Vで使用する場合、データシートに記載されている最大10mAを理解して、1つの端子から出力できる電流値は正しいですか?

端末の総出力電流が200mAであることを理解するのは正しいですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们可以尝试使用 Google Translate 来解决此主题、但您是否可以使用英文发布、以便我们的专家能够更轻松地提供支持?

    从 Google 翻译:

    在3.3V 电源电压下使用时、请了解数据表中描述的最大10mA、可以从一个端子输出的电流值是否正确?
    
    是否正确理解端子的总输出电流为200mA? 

    您能否指出您参考的10mA 电流在数据表中的哪个位置?

    此致、

    Eric Hackett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申し訳ありませんが、私は理解しているクロムを持っていました。μ A
    データシートは μ A
    電気特性 μ A
    (2)に従って、各 I/O は外部的に最大25mA に制限され、各8進数(P07~ P00 および P17–P10)は
    、デバイスの合計200mA の場合、最大電流 mAに制限する必要があります。100 μ A
    (3)すべてのI μ Oが供給する合計電流は、160mA (P07 P00の場合は80 mA、P17 P10の場合は80 mA)に制限されている必要があります。μ A


    だから私は理解して以下 μ A
    の μ 最大出力電流は各端子 μ A
    25mAです~最大出力電流は160mA全端子ですよね?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申し訳ありませんが、私は理解しているクロムを持っていました。μ A

    7.5. 5の.0.0.の.000
    ドット(2)、I/8・ダイア・ディ・200mA Oの他のミカド・ディ・タ・サ・ジ・ナラ25mA・ディシズ・ディ・ジ・ディ・ド・・ア・サ・エイド・ア・サ・ペーション・ア・サ・ペーション

    (3) Oの値下、160mA (P07 P00は、80mA、P17-P10)は、200mAを下します。
    ・μ A

    各端子の最大出力電流は25mA μ A
    全端子の最大出力電流は25mA μ A


    私の理解は正しいですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私が読んだのは7.5章のIOLです。低电平 outputの部分です。

    しかし私は間違った理解をしていると気づきました。μ A

    データシート7.5の注記(2)、(3)に電流に関する記載がありました。

    各I μ Oは25mAに制限する必要がある。全I μ Oで160mAに制限する必要がある。と記載があります。μ A

    だから、各I μ Oに電流制限は25mA。全端子の電流制限は160mA。と理解しました。μ A

    正しいですか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我犯了一个错误,并多次用日语发布。

    10mA 是数据表的第7.5章。 但我意识到我错了。

    第7.5章注(2)(3)规定如下。

    (2)每个端子的电流限制为25mA

    (3)所有端子的电流限制为160mA

    上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    7.5中的注释涉及两个不同的方面。

    "(2)每个 I/O 必须在外部限制为最大值25mA、并且每个八进制(P07–P00和 P17–P10)必须限制为最大值
    电流为100mA、器件总电流为200mA。"

    这是对流入器件的电流的限制。 因此、这意味着流入 P07-P00和 P17-P10的电流必须分别限制为100mA 或200mA。

    "(3)所有 I/O 的总电流必须限制为160mA (P07–P00为80mA、P17–P10为80mA)。"

    这是对流出该器件的电流的限制。 这意味着从 P07-P00和 P17-P10流出的电流必须分别限制为80mA 或160mA。

    请告诉我这是否合理、或者您是否有任何其他问题。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    あなたの答えをありがとう。私が確認したいのは、デバイスから流れ出る電流なので、私はノート(3)が答えであることを理解しています。 1端子デバイスから流れ出る電流に制限はありますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答ありがとうございます。μ A
    私が確認したいのはデバイスから流出する電流なので注記の(3)が回答になると理解しました。
    1端子のデバイスから流出する電流の制限は存在しないのですか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    同样、如果您可以用英文发布、这将非常有帮助。

    "感谢您的回答。 我理解注释(3)是答案、因为我希望看到的是流出器件的电流。 流出单端器件的电流是否有限制?"

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我推迟了日语。

    我想知道器件每个端子的电流限制。每个端子是否有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 P 端口引脚的绝对最大电流限值为+/- 50mA。 应限制输出电流、以免超过该电流。 您可以放置一个100欧姆串联电阻器、这会将短路电流限制在最大额定值以下。 还建议每个8端口八通道(P07-P00或 P17-P10)不超过80mA 或总共160mA。 这意味着您不能让每个 P 端口消耗49mA 的电流、因为您可能会损坏器件。

    只要遵守这些规则、就不会损坏器件。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris