This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:默认工作模式

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992656/tmds181rgzevm-default-operation-mode

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

各位专家、您好!

我对 TDMS181EVM 有疑问。

我的客户开始使用 EVM 评估 TMDS181。
然后、他们希望知道 TMDS181EVM 在仅将电源连接到 EVM 时的初始运行模式。

根据我的理解、我认为加载了默认寄存器设置。
因此、该器件将"自动转接驱动器以1.0Gbps (默认值)的速率重定时器交叉点"。
所有版本的 HDMI 数据速率都高于1.0Gbps。
因此、我想当该器件开始为 EVM 供电时、它将用作重定时器。

这种理解是否正确?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

     "自动转接驱动器转接计时器交叉速度为1.0Gbps (默认值)"设置适用于引脚搭接和 I2C 模式。  

    在低于100MHz 的像素时钟下、TMDS181会自动旁路内部重定时器并作为转接驱动器运行。 加电时、TMDS181处于转接驱动器模式、当它看到有效的像素时钟且该时钟高于100MHz 时、它将切换到重定时器模式。

    谢谢

    David