This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:接上TCA9509时,导致主控时钟和数据的输出波形异常,但TCA9509的输出电平是正常 μ A

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991807/tca9509-tca9509-tca9509

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9617A

您好!

当我们使用 TI 的 IIC 电平转换芯片时、我们有以下例外情况:

问题:

连接 TCA9509时、主控件的时钟和数据输出的输出波形异常(如下所示、黄色是时钟、蓝色是数据)、但 TCA9509的转换输出电平正常

红圈是异常部分、停留在大约10%、持续了300nS。

 

实验结果:

移除芯片 TCA9509测试控制器输出波形:好的

转换芯片 TCA9509其他侧波形:好的

更换并拆下左侧和右侧的上拉电阻器或电阻值:无改进。

请提供技术支持、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指挥官(正式主)节点的 VOL 是什么?

    您能为波形的圆圈部分提供电压测量吗?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    客户 Ken 的 TCA9509原理图如下所示、在 A 侧总线上测量的波形如上所示。 根据 TCA9509数据表10.1应用信息、ACK 处有基座(请参阅 数据表中的图1)、但 Ken 测得的波形与数据表不一致。 客户 Ken 测量 到每个上升沿都有基座、这可能是什么原因?

      红色圆圈内的基座电压电平 约 为750mV。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它更像 TCA9617A 数据表中图8中的波形、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对于缓冲输出器件、当缓冲器侧处于低电平并被释放时、信号将上升至缓冲低电平。 然后、器件将信号保持在这个低电平、直到非缓冲侧上升到 VIH 阈值以上。 一旦发生这种情况、缓冲侧随后被释放、它将上升回电源轨电压。 这就是导致低电平信号 看起来像"基座"的原因。  这是因为 I2C 缓冲器无法确定信号方向。  

    请告诉我这是否合理、或者您是否有任何其他问题。

    最棒的

    Chris