This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1001:单端 CLK 至差分 CLK

Guru**** 2930030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990935/dslvds1001-single-ended-clk-to-differential-clk

器件型号:DSLVDS1001
主题中讨论的其他器件:SN74AXCH1T45

尊敬的*:

我们必须生成从单端时钟到差分时钟的100MHz 时钟。

我们遇到了 DSLVS1001、它具有良好的 LVDS 输出1.25V ±350mV、但输入高电压最小值为2V、我们的 CLK 为1V8。

因此、我们必须将 CMOS 1.8V 100MHz 时钟转换为 LVDS 差分 100MHz 时钟、1.2V  ±350mV、您是否有适合这种设置的解决方案?

或者,我们能否在 DSLVS1001前面放置一些东西,以便从 CMOS 转换为 LVCMOS/LVTTL?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您将需要使用电平转换器。 有关详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla307/snla307.pdf

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam:

    您是否会推荐此器件 SN74AXCH1T45?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、应该可以、这是应用手册中使用的器件型号。

    此致、

    I.K.