This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:信号 MIPI DSI 输入端口?的 DP 输出的最大分辨率是多少

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991489/sn65dsi86-what-is-the-maximum-resolution-of-dp-output-with-signal-mipi-dsi-input-port

器件型号:SN65DSI86

您好 David,

我进行一些计算、SN65DSI86似乎可以通过4通道 MIPI DSI 支持3840 x 2160 30fps、24bpp。

以下是我的计算结果、请帮助检查相关信息:

蒸汽比特率= 3840 x 2160 x 30 x 24≈6Gbps

DSI 通道的最小数量= 6GBP / 2 x 750MHz = 6G/1.5G = 4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算方法几乎是正确的。  

    3840x2160是有源水平和垂直像素。 要计算 DSI 通道的 min_number、您需要总水平和垂直像素、即  

    Htotal = Hactive + Hblank

    Vtotal = Vactive + Vblank

    假设 Hblank = 560且 Vblank = 90

    STREAME_BIT_RATE =(3840+560)*(2160+90)* 30 * 24 = 7.128G

    因此、您需要所有8个 DSI 通道来支持4K@30Hz 分辨率。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    如果我们只有4通道 MIPI 接口、我们应该选择18位 bpp 来支持4K30、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 在这种情况 下、您需要使用 DSI 数据类型0x1E (18位 RGB-666打包格式)。

    谢谢

    David