This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940的示例代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992671/ds90ub940-q1-example-code-of-ds90ub940

器件型号:DS90UB940-Q1

大家好、

您可以帮助共享940的示例代码吗? 这是客户首次测试940、他们希望参考基本 reg 设置

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    没有示例或参考代码。 如果您正确设置了硬件配置(即 MODE_SEL 引脚、IDX 等)、这些器件可以在没有代码的情况下工作