This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:D3检测放大器;拉低 PWD#以降低功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991897/sn65dp141-d3-detection-pull-low-pwd-to-reduce-power-consumption

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件:TDP142

大家好、

我的客户想知道 SN65DP141RLJR 是否支持 D3检测并自动进入 D3待机模式? (也可从 D3自动唤醒)

或者、您建议我们让其他芯片执行此检测工作、并仅向 DP141提供 PWD#信号?

请分享您的评论、因为客户在其系统设计中需要超低功耗特性。

如果客户在 DP1.4 HBR3模式下使用、

 1.布线限制/宽度限制是多少?

2.放置时应靠近定标器或 I/O 连接器?

谢谢!

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    对于  D3自动待机模式、我建议查看 TDP142。  当 SET_POWER_STATE 处于 D3中时、TDP142会监测 AUX 总线并禁用所有通道。

    对于放置、您需要将转接驱动器放置在更靠近标量的位置、以便转接驱动器 EQ 补偿 DP 连接器和转接驱动器之间的布线插入损耗。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 TDP142,D3待机模式下的功耗是?  

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    即数据表中的2.4mW。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    非常感谢!