Other Parts Discussed in Thread: TDP142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP141 主题中讨论的其他器件:TDP142
大家好、
我的客户想知道 SN65DP141RLJR 是否支持 D3检测并自动进入 D3待机模式? (也可从 D3自动唤醒)
或者、您建议我们让其他芯片执行此检测工作、并仅向 DP141提供 PWD#信号?
请分享您的评论、因为客户在其系统设计中需要超低功耗特性。
如果客户在 DP1.4 HBR3模式下使用、
1.布线限制/宽度限制是多少?
2.放置时应靠近定标器或 I/O 连接器?
谢谢!
Kai