This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:PCS 寄存器

Guru**** 2756445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992199/dp83822hf-pcs-register

器件型号:DP83822HF

您好!

让我来询问一下 PCS 注册。

我在数据表中查找了 PCS 寄存器、并找到了以下2个寄存器。

 - 0x3000 MMD PCS 控制寄存器#1

 - 0x3001 MMD3 PCS 状态寄存器#1

我假设两个寄存器都是"PCS 寄存器"、对吗?

如果有其他 PC 寄存器、请告诉我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    这些是 PCS 寄存器、没有其他寄存器。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、