This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:电源路径使用

Guru**** 2941170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991551/tps65988-power-path-usage

器件型号:TPS65988

您好!

对于使用 TPS65988DH 的该项目、电源路径的使用计划如下所示。  您是否看到有任何疑虑?  我们能否配置 PD FW 以满足这一要求?

目前 U8的输出电容为66uF。 由于电容值对于 VBUS2来说太大、是否会导致任何问题?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    因此、PPHV1是从外部 VBUS_P1接收 SYS_VIN 的灌电流、后者成为 U8的输入源-这是配置吗?

    VBUS_P2是否为 SYS_+5的5V 电压、但其他电压将为 U8的电压?

    此致、

    Peter