This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD255:SN65HVD255 CAN 收发器 MTTF 值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991915/sn65hvd255-sn65hvd255-can-transceiver-mttf-value

器件型号:SN65HVD255

我们目前正在努力寻找器件的可靠性、我们需要一些组件。 您能告诉我们这个组件 SN65HVD255的 MTTF 值(25ºC、40ºC 和60ºC)。 在哪里可以找到它? 是否可以在 ALD MTBF 计算器上找到该值?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已联系我们的质量团队、以获得有关此问题的一些帮助。 我将在明天向大家介绍我从他们的回答中得到的最新信息。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已通过电子邮件向您发送找到的信息。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott