This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS174:输出能力和功能

Guru**** 2934390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS174, SN75ALS174A, AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992232/sn75als174-output-capability-and-functionality

器件型号:SN75ALS174
主题中讨论的其他器件:AM26C32AM26C31

我看到 篇 E2E 文章介绍了 SN75ALS174和 SN75ALS174A 之间的差异

[问题1]
我找不到适用于 SN75ALS174的 DS、仅适用于 SN75ALS174A。
该 E2E 帖子中描述的差异是否准确? (功能是相同的、但对于"A"版本、内部信息被映射到不同的引脚?

[问题2]
DS 将|Vod1|(空载输出之间的电压差)指定为1.5V 至6V。
您如何知道|VOD|实际上是什么?
这个1.5V 至6V 似乎是基于某些 VCC 电源条件的范围、而不是差动。 输出电压随温度/过程变化...

[问题4]
下图显示了一个示例、其中接收器(AM26C32)侧的线路上有一个 XOR 门、用于检测器件是否已连接。
基本上、接收器侧有一个560Ω Ω 上拉至5V、所以在没有连接/驱动线路的情况下、两根导线都是5V。 这在 XOR 门的两个输入端都被视为逻辑"高电平"、并且输出为低电平。

如果 XOR 阈值为 VIH > 2.4V 且 VIL < 0.8V、SN75ALS174 (A)驱动能力(VOD)是否能够触发  

我从我的客户那里了解到、AM26C31驱动器适用于此应用、当 RL = 100Ω Ω 时、该器件的 VOD 最小值为2V。
与 SN75ALS174 (A)一样、CM 输出也是最大3V。 他们想知道 SN75ALS174 (A)是否也能正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    来自该 e2e 帖子的信息是准确的。

    如果将|Vod1|范围从   1.5V 显示为 Vcc、则 IO=0时的|Vod1|范围将不会引起混淆。

    SN75ALS174A 的驱动强度应与 AM26C31类似(负载为100 Ω 时、VOD 最小值为2V)。