This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TMDS 信号线路布线阻抗

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992429/ts3dv642-tmds-signals-lines-trace-impedence

器件型号:TS3DV642

您好,

这是我之前的论坛帖子的后续问题   

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/976585/ts3dv642-3-1-mux-solution/3610027?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A476769#3610027

我们已成功完成了原理图设计、如博文中提到的解决方案2所示

对于布局限制、我几乎没有疑问。

–TSDV642数据表中最小的 R ON 如下所示
–端口 A:6.5 Ω
–端口 B:8.2 Ω

差分对的 HDMI 2.0阻抗如下所示

  1. 每个 TMDS 信号的单端阻抗应为50 Ω±10%。
  2. 每个 TMDS 对的差分阻抗应为100 Ω±5%。

那么我的问题是,我应该降低电容端口(A 和 B)上指定阻抗的 R ON 电阻吗?

如果是、那么单端和差分阻抗的相关性是多少?

此致

Sreekanth MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreekanth MK

    TS3DV642 Ron 将增加电路板布线阻抗。 TS3DV642的一侧将具有电路板走线阻抗、而 TS3DV642的另一侧将具有电路板走线阻抗+端口 A 或 B Ron。  

    您在哪里获得了100 +/-5%的差分阻抗规格? HDMI 规格实际上将差分阻抗定义为100 +/-15%。 如果您尝试使用100 +/- 5%的差分阻抗、则 TS3DV642 Ron 规格超出限制。 但是、如果差分阻抗为100 +/- 15%、则 TS3DV642 Ron 可以满足此要求。

    谢谢

    David