This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028A:DS90LV028A 的3.3V 单端输入

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A, DS90LV027A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992014/ds90lv028a-3-3v-single-ended-input-for-ds90lv028a

器件型号:DS90LV028A
主题中讨论的其他器件: DS90LV027A

尊敬的团队:

我的客户希望使用3.3V 单端输入 馈入 DS90LV028A 输入侧。

DS90LV028A 是差分 LVDS 输入和 SE 输出。 此应用是否存在任何风险?  

我们是否可以在器件输入端使用端接并实现此应用?

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    为何不只使用 DS90LV027A + DS90LV028A?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是客户原理图中的当前设计。

    如果可能、我想通过邮件讨论更多详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    它是非正统的、但它们可以参考本应用手册中有关将单端信号与 LVDS 接收器连接的第2节: https://www.ti.com/lit/an/slla101/slla101.pdf

    此致、

    I.K.