This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:TUSB1146是否支持 USB3.2 gen1 x2?

Guru**** 2760315 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1044, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992396/tusb1146-can-tusb1146-support-usb3-2-gen1-x2

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TUSB544

大家好、

如标题所示 、TUSB1146是否支持 USB3.2 gen1 x2 (10G)? 如果是,我们是否可以向客户提供参考原理图?

如果没有、 我们现在是否有任何其他可支持 USB3.2 gen1 x2的转接驱动器或重定时器?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    您是指 USB 3.2 Gen 2x2吗?  

     您可以将 TUSB1044与‘USB + Custom Alt Mode’配合使用,以支持 USB3.2 Gen 2x 2。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否,客户询问 USB3.2 Gen1 x 2, 我们是否有解决 方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    对于 USB3.1第1代 x 第2代,您可以将 TUSB544 与‘USB + Custom Alt Mode’搭配使用以支持。

    谢谢

    David