This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:替代 RTL8201

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991769/dp83867cr-replace-rtl8201

器件型号:DP83867CR

您好!

DP83867CR 可以替代 RTL8201?

或者 TI 有更适合10/100 PHY 的解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    除了10/100之外、您还在寻找其他哪些功能或规格? TI 器件是否必须与 RTL8201引脚对引脚兼容?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    无需 P2P、我们在支持 WOL 时需要、仍可以将 LED0/LED1设置为 10/100链路、10/100有效。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果这些是唯一需要的特性/规格、则 DP83822或 DP83826也就足够了。

    此致、

    Adrian Kam