This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:在4种状态选择中使用的电阻器值

Guru**** 2525080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992404/ds160pr410-resistor-values-used-in-4-state-selection

器件型号:DS160PR410

大家好、  

客户已确认推荐用于4态选择的电阻器。 下面是查询。

"我们在设计中使用的是 DS160PR410。 在我们完成 EVK 时。 它显示了引脚搭接选项的不同值电阻器。 例如、VOD_DS 电阻器为249、3.24K、14.7K、但在数据表中、它们为1K、13K、59K 和浮动。 我们需要遵循哪种电阻器配置?"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您看到249与1K 等的原因是、EVK 将此引脚连接到四个器件、因此我们需要将1K 除以4来为此电平提供正确的偏置。 如果您的客户使用单个 PR410、则使用数据表推荐值。 如果使用2个 PR410并且它们共用控制引脚、则需要将其除以2、以此类推。

    此致、Nasser