This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139RGZR 上的 HDMIC CEC 连接

Guru**** 2925860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991899/sn75dp139-hdmic-cec-connection-on-sn75dp139rgzr

器件型号:SN75DP139

您好!

我们使用  SN75DP139RGZR 将 USB C (交叉多路复用器之后) DP 线路转换为 HDMI 转换。  SN75DP139RGZR 上似乎没有引脚可与 HDMI 端口的 CEC 相连。 请注意、在我们的应用中、除了 HDMI 之外、我们不使用任何显示端口。 您能否建议我们将 CEC 引脚连接到什么位置或将其连接到 GND 或 VDD?

其次、I2C 连接的接收端将连接到 HDMI、但源端 I2C 会怎么样? 它们是否要连接到 DP 的 Aux 连接、如果是、则需要任何电平转换或任何中间电路?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB C (在交叉多路复用器之后)的输出为 DP、但 DP139是 DP++转 HDMI 电平转换器+重定时器。 要从 DP 转 HDMI、您需要一个 DP 转 HDMI 有源协议转换器。 在这种特定情况下、DP139不是合适的解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对此进行澄清。 您能不能从 TI 提出任何其他建议?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammad

    遗憾的是、我们没有 DP 到 HDMI 有源协议转换器解决方案。 您可以查看 MCDP2900 、https://www.kinet-ic.com/uploads/MCDP2900-03a_Datasheet_Brief.pdf

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、  

    不知怎么说、我还找到了相同的器件型号、并且已经添加到原理图中。 感谢您的确认。 我们将在 TUSB564RNQT 之后使用它。 感谢你的帮助。  

    此致、

    Muhammad Awais