This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:关于 INA+和 INA-引脚上的输入摆幅要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992106/ds110df111-regarding-input-swing-requirements-on-ina-and-ina--pins

器件型号:DS110DF111

对于 INA+和 INA-引脚之间的输入差分摆幅是否有硬性要求?  

我看到  、使用高速示波器、差分输入引脚 INA+和 INA-之间的差分 pkpk 摆幅为400mV。

从 DS110DF111读取内部眼图监视器、我读取 ~450mV 的内部垂直眼图张开度和0.82UI 的内部水平眼图张开度。

我的10G 线状态是否良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认设置下、最小输入振幅由 数据表中的信号检测电平驱动。  但是 、确保无误差所需的通道输入端 Tx 启动幅值取决于该通道的总插入损耗。

    我们建议的最小眼图张开阈值可确保 HEO > 0.375UI 且 VEO > 197mV。 您观察到的重定时器 HEO 和 VEO 值会以足够的裕度超过这些限制、因此您在10G 数据速率下保持良好的状态

    谢谢、

    Rodrigo Natal