This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:SN65LVPE501支持的布线长度是多少?#39

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992168/sn65lvpe501-what-s-the-trace-length-supported-by-sn65lvpe501

器件型号:SN65LVPE501

大家好、

SN65LVPE501在输入侧和输出侧支持的布线长度是多少?

我在数据表中找不到指定的值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这取决于传输介质丢失性能。 请注意数据表的表7。 器件在奈奎斯特(2.5GHz)时支持15dB 增益。 对于15dB 增益和信号启动幅值、您应进行检查以确保满足接收器输入灵敏度要求-介质的插入损耗。

    此致、Nasser