This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211

Guru**** 2875320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992368/tusb211-tusb211

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

你(们)好  

我需要 USB2.0中继器来延长从摄像头到手机长达10米的电缆长度  

我购买了与 TUSB211 IC 配合使用的 EVB SLLU246、但它无法正常工作。

请告诉我可以使用该支持功能的芯片和 EVB  

谢谢

Itzik Zalma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    对于10m 应用、请参阅 TUSB216I。 由于电缆很长、因此电缆任一侧都需要两个转接驱动器。 此外、确保电缆质量良好、因为较低质量的电缆/较小的监测计电缆会导致额外抖动、而 USB2转接驱动器无法恢复这些抖动。 对于此调查、评估 USB 2眼图非常有用。