This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:放置问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992390/tusb212-placement-questions

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

您好、专家、

客户具有用于桥接 CPU 板和主板的连接器。  

下面是 USB 布线的估计布局

CPU <=6inch=>SMT_CONN <=20inch=>USB_A_CONN

请参阅英特尔设计指南,“2连接器拓扑”的布线长度建议小于8英寸。

我们打算添加 TUSB212来解决布线长度问题、

 

请建议将 TUSB212放置在更合适的位置、或者如果建议使用两个 TUSB212?

我们正在考虑下面两种方法、并希望得到您的建议。 如果您有其他建议、请告知我们。   

  • 如果 TUSB212的以下位置正常?

CPU <=6inch=>SMT_CONN <=20inch=>TUSB212 <=1inch=>USB_A_CONN

  • 或者、如果我们可以添加2个 TUSB212、例如:

CPU <=6inch=>SMT_CONN <=2inch=>TUSB212 <=19inch=>TUSB212 <=1inch=>USB_A_CONN

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    USB 转接驱动器的放置建议是尽可能靠近 USB 连接器放置。 如果不了解主板和 I/O 板之间的电缆本身丢失、很难判断是否需要两个 TUSB212。 这里的优点是 TUSB212封装允许两个器件根据需要进行设计、并且可以根据需要进行弹出/无弹出。 有关示例、请参阅数据表中的建议布局。 两种情况下的放置都很好、如果内部电缆质量很高、则可能只需要一根 TUSB212 (情况1)。 您还可以参阅我们的最新 TUSB216I、它具有比 TUSB212更好的转接驱动功能。