This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75178B:查询

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75178B, THVD1550, THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992219/sn75178b-inquiry

器件型号:SN75178B
主题中讨论的其他器件: THVD1551THVD1550

您好!

你好。

我们的客户正在使用 SN75178B、他们有以下问题:

我想知道这个器件的波特率是多少

2.是否可以从此器件获得 TTL 输出信号? 该器件是全双工吗?

您能帮助我们提供这些信息吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设传播延迟为40ns、最高可达25Mbps。

    第2页的原理图显示了 TTL 输出。

    数据表显示、此中继器"专为单向数据通信而设计";它既不是全双工、也不是半双工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    为了稍微增加 Clemens 的响应、T 引脚可用于 A-B 差分输入状态的 TTL 输出。  

    作为参考、全双工器   件的一个示例是 THVD1551、该器件具有差分驱动器和接收器(如 SN75178B)、但也具有驱动器的独立 TTL 输入(不同于 SN75178B、它在内部连接到差分接收器状态)。 相比之下、THVD1550等半双工器件的驱动器和接收器共享相同的差分线路、同时还分别具有用于驱动器和接收器的专用 TTL 输入和输出引脚。  
    因此、虽然我同意 Clemens 的看法  、即 SN75178B 既不是全双工也不是半双工、但它与一个全双工器件类似、该器件的驱动器的 TTL 输入连接到接收器输出。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、
    Eric Schott