This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:接触放电和气隙放电的影响是什么?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991778/max3232-what-s-the-effect-of-contact-discharge-and-air-gap-discharge

器件型号:MAX3232

您好!

我的客户正在使用 SP3232EEY、我在网上搜索到 MAX3232E 是替换它的正确选择。

但 MAX3232E 的电源不好、目前 MAX3232的电源也不错。

唯一的区别是 MAX3232E 具有 接触放电和空气间隙放电参数、但 MAX3232没有。

那么、我想知道如果在应用中使用 MAX3232而不是 MAX3232E 会产生什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    MAX3232E 的接触放电和空气间隙放电参数意味着该器件集成了 ESD 保护、最高可达数据表中列出的指定值。

    您能否详细说明一下"目前 MAX3232E 的电源不好、MAX3232的电源也不错"这句话?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我是说 MAX3232E 没有免费库存、目前 MAX3232有免费库存。 因此、交付是客户的第一个问题。

    MAX3232E 的接触放电和空气间隙放电参数意味着该器件集成了 ESD 保护、最高可达数据表中列出的指定值。

    但是、如果我们无法保证真正应用的 MAX3232等值、会产生什么不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在实际应用中、MAX3232E 可承受比 MAX3232更大的 ESD 事件。 制造商通常使用 IEC61000-4-2测试标准来评估器件、从而使其系统能够满足针对 ESD 和浪涌事件的特定完整性等级。 我们已经对 MAX3232E 进行了此测试、以提高其在此类系统中的能力。 我们尚未对 MAX3232执行此测试、因此无法保证器件在此类测试中将如何执行。  

    就功能而言、这种差异在正常工作条件下不会产生影响。 这意味着我们无法保证在特定测试标准下的性能。  

    此致、
    Eric Schott