Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
您好!
我们一直在进行 DisplayPort over USB-C 设计、该设计使用 SN65DSI86 MIPI DSI 转 eDP 桥接器和 i.MX 处理器、最初、IC REFCLK 引脚接地、 对于 CPU 端的这种情况、我们收到了监控器 EDID、然后我们将其像素时钟调整为最接近的像素时钟、该像素时钟与下面显示的公式相匹配。
这使我们的主板与多台显示器兼容,但我们注意到,在执行此“缩小”时,有一组设备没有显示图像。
然后、我们决定在 REFCLK 引脚上放置一个27MHz 振荡器、根据我们的理解、这将消除我们的像素时钟限制。
在我们最新的具有外部振荡器的主板版本上,大多数以前无法正常工作的显示器现在可以正确显示图像,但我们注意到,发送图像时有些屏幕会“闪烁”。
例如、最初、当我们的板连接到需要241.5MHz 像素时钟 的2K 显示屏时、我们的 CPU 提供了一个缩放的162MHz 时钟、屏幕工作正常。
现在、使用外部振荡器时、同一个监视器可以使用241.5 MHz 像素时钟、无需降频、但它会闪烁、如所附视频中所示。
e2e.ti.com/.../2k_2D00_dp_2D00_monitor.mp4
这是已知问题吗?
我们可以做些什么来解决这个问题吗?
请提供任何指导、
此致、
Esteban V.