This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:驾驶员问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990530/thvd1500-driver-question

器件型号:THVD1500

大家好、

对于 Thvd1500、RS485总线增加了下拉电阻3k、A 上拉、B 下拉。
一般节点小于20、驱动器正常吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    我已通知应用工程师此主题、他们将作出相应的响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。我将等待答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    感谢您的耐心、因为我们这个周末有一个假日周末。 您的问题将在明天得到回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我希望您能稍微澄清一下这个问题。 是否要检查3K 是否是一个良好的上拉和下拉电阻器?

    此外、当您说一般节点小于20时、这是什么单位? 这是阻抗、计时特性还是其他特性?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayoub、

    使用3kΩ Ω 上拉和下拉电阻器。A 上拉、B 下拉。

    THVD1500驱动的连接点少于20个。
    它是否工作正常?

    我希望能够清楚地解释。

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    对于失效防护电阻 器、这是一个介绍上拉和下拉电阻器计算结果的好文档。 让我们假设这是您的电路。

    我强烈建议阅读该文档、但失效防护电阻器的通用公式为:

    其中 RFS 是您的上拉和下拉电阻器额定值、VS 是您的电源电压、27.8是 RS-485系统的共模负载和线路匹配限制。 要查找 VAB、您可以使用以下公式:

    其中 VIT 是您的接收器输入阈值、VNoise 是差分噪声。

    在这里、您可以解出 RFS、使用 RFS、您可以使用以下公式解出 RT2:

    RT1应等于线路的特性阻抗、对于 RS-485、通常为120欧姆。

    我将与我的团队联系以确认20个节点将正常工作、但我非常确信 THVD1500可以支持多达256个总线节点。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    20个节点将与该器件配合使用

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    不用客气、如果您有任何疑问、或者我是否可以关闭话题、请告诉我。

    最棒的

    Chris