This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33, SN65LVDS31-32BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991579/sn65lvds33

器件型号:SN65LVDS33
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS31SN65LVDS31-32BEVM

下午好!

 我的一个板上有 sn65lvds31 (我还没有这个板)、 而我的另一个板上有 sn65lvds33。 我想通过 创建 PWM LVDS 信号来测试 sn65lvds33、我无法使用我自己的具有 sn65lvds31的电路板、因为我还没有它。 您是否有工具建议或评估板建议?

非常感谢您的帮助。  

此致、

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

     您可以使用 SN65LVDS31-32BEVM。 或者使用函数发生器模拟信号。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。  

    为什么不使用 SN65LVDS31-33BEVM?

     我的一个电路板上有 SN65LVDS31、 另一个电路板上有 SN65LVDS33。

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 您提到您已经拥有 SN65LVDS33、因此我想您只需要 SN65LVDS31。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、

       SN65LVDS31-33BEVM 非常适合同时需要两者的情况。  

    非常感谢。