This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:具有1.8V 电压和 VDDIO 3.3V 电压的 I2C

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992198/ds90ub954-q1-i2c-with-1-8v-and-vddio-3-3v

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1

大家好、团队、


DS90UB953-Q1能否与1.8V VI2C 和3.3V VDDIO 配合使用?

在我们的数据表中、它说 VI2C 可以在1.8V 和3.3V 电压下工作、它看起来与 VDDIO 没有关系。 器件如何知道 VI2C 电压为1.8V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 DS90UB954-Q1、而不是953。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、I2C I/O 阈值连接到 VDDIO。 但是、954寄存器 IO_CTL 寄存器0x0D 允许您覆盖该寄存器、并独立于 VDDIO 设置 I2C I/O 阈值。

    注意:该电压一起施加到 I2C 和 PDB 引脚上。