This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3227:TR3227和 SN74AVC4T245RGYR 之间有何差异

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3227, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991978/trs3227-what-is-the-difference-between-tr3227-and-sn74avc4t245rgyr

器件型号:TRS3227
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245

您好、专家、

TDA3EVM 设计将 SN74AVC4T245RGYR 用于 UART。

我可以在 TDA3客户电路板上使用 TRS3227作为 UART 吗?

TR3227 和 SN74AVC4T245RGYR 有何区别?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    "TR3227 和 SN74AVC4T245RGYR 之间的区别是什么?"

    TRS3227是 RS232收发器、SN74AVC4T245是方向可控电平转换器。

    您通常不会使用电平转换器来驱动电缆、而 RS-232收发器用于驱动电缆。 我假设 SN 器件主要用于板载通信、因为它可能无法驱动布线所需的电流。

    "我可以在 TDA3客户电路板上使用 TRS3227作为 UART 吗?"

    它取决于您需要发送的速度和信号。 根据 TDA3EVM 用户指南的图4-1、它显示了4个 UART 信号。 CTS/RTS/TX/RX。 TRS3227看起来是一个单通道收发器、因此它只负责 TX/RX、但如果您计划使用 CTS/RTS、则可能需要获得另一个收发器或升级到更大的收发器。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    -Bobby