This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:系统软件复位后重定时器数据丢失

Guru**** 2926340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991866/ds100df410-retimer-data-loss-after-system-software-reset

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件:DS100DF400

大家好、

我的客户 在使用重定时器  DS100DF400 (不是410)时遇到以下问题。

首先,他们将 信号发送到光学模块->DS100DF400->PHY,不会丢失数据。

然后、他们通过软件复位系统(仍然上电)、发现 数据丢失。

最后、它们移除了输入信号、然后重新连接并发送了输入信号、不再丢失数据。

您是否有任何可能导致这种情况的想法? 感谢您的善意支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在系统软件复位发生时、重定时器的输入数据、时钟或 VDD 是否受到干扰?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将检查此问题、感谢您的建议!