This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:硬件复位

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990828/dp83822hf-hardware-reset

器件型号:DP83822HF

您好!

我想再次确认"硬件复位"、与以下主题相关。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/990256/dp83822hf-difference-between-some-type-resets/3660065#3660065

关于"Haradware reset"、  

通过使用这个复位、器件可在任何时间完成"完全复位"(=所有寄存器清零并且所有电路都被初始化)、对吧?

或者"完全复位"只在"上电"时完成、也就是说、在上电复位后、只有"所有寄存器清零"完成、并且内部电路没有任何变化?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。

    请参阅 图1。 上电时序图和 图2。 复位时序。

    硬件复位可在上电时完成、也可通过复位引脚或 PHY 复位控制寄存器(PHYRCR、地址0x001F)中的位[15]来完成。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Sreenvasa-san。

    抱歉、我的问题不是关于时序的问题。。。硬件复位的影响。

    换句话说、我们可以通过"硬件复位"随时对器件进行所有复位/初始化(寄存器和电路)、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 

    好的。 是的、没错。  

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    非常感谢您的回答!

    此致、