This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:CAN sn65hvd75 3V3收发器与5V 收发器配合使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991827/sn65hvd75-can-sn65hvd75-3v3-transceiver-work-with-5v-transceiver

器件型号:SN65HVD75

如果  我们使用 sn65hvd75作为 RS485 收发器与5V 收发器(如 SN65HVD82DR)进行通信、我们知道 sn65hvd75是3V3收发器。  没关系吗?

我们测试通信功能、它们运行良好。 但我们想知道  、当3V3 收发器与 5V 收发器一起工作时是否存在任何潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pecky、

    请参阅 解决此问题的此主题。 简而言之、5V 和3.3V RS485收发器可以共享同一总线。 更多详细信息在我链接的线程中共享。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Eric