This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:双 DP83825I REFCLK 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991726/dp83825i-dual-dp83825i-refclk-question

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83640DP83825

我正在设计一款基于 AM4372BZDNA80处理器且具有两个 RMII 以太网端口的全新 Sitara 板。

我正在考虑将两个 DP83825I 器件用于 PHY、并尝试确定最佳 REFCLK 架构。

一个处于主模式且具有25MHz xtal 的 PHY、并使用50MHz 输出来驱动处于从模式的其他 PHY、同时还将两个 REFCLK 输入驱动至 AM437x。  是否有足够的时钟驱动强度?

2、每个 PHY 都处于主控模式、具有各自的 xtal 和50MHz 输出、可分别连接到相应的上行 REFCLK 输入

3.使用外部50MHz 时钟振荡器芯片来驱动从 PHY 以及 REFCLK 输入。 (也可以在主模式下对两个 PHY 使用25MHz 示波器、并使用相应的50MHz 输出来达到最大值)。

由于成本原因、首选解决方案。  这是否可行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     您的首选解决方案 是可能的。 应该有足够的时钟驱动强度。 下面是有关 RMII 主/从模式的应用手册的链接。 我认为您要查找的内容与第4.1节中的示例配置类似。

    https://www.ti.com/lit/an/snla101a/snla101a.pdf?ts=1617812959106

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian、

    但您参考的应用手册涉及 DP83640、它具有3个独立引脚、输出50MHz 时钟、而 DP83825只有一个。  是否没有标准的建议方法来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于只有一个引脚并且它是一个高频时钟、我们建议在路径中使用一个缓冲器。

    此致、

    Adrian Kam