This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:瞬态保护

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991701/sn65hvd72-transient-protection

器件型号:SN65HVD72

尊敬的:

我想使用数据表第22页图26中的基准电路。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd72.pdf?ts=1617751571999&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但是、MOV1和 MOV2是穿孔组件、由于设计要求、我无法使用穿孔组件。 您可以推荐 SMD 器件进行替代吗?

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    我找到 了 SM10ZOV151RA04、它具有与 MOV-10D201K 相似的规格、并且采用表面贴装。 请告诉我这是否可行、或者您是否需要其他东西。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你。 我会告诉您它是否起作用。

    此致、

    William