This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:MATEnet 电缆组件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990816/dp83tc811evm-matenet-cable-assembly

器件型号:DP83TC811EVM

我很难确定如何连接 DP83TC811EVM 上的汽车以太网接头(J7)。  我需要一根电缆、该电缆将插入开发板的一端、另一端有尾纤。 我到目前为止发现了以下内容:

接头(J7): TE 9-2304372-9 MATEnet 接头

框架: TE  9-2302454-9 MATEnet 框架

但框架基本上是空的外壳、没有引脚实际插入到插头中。 那么、我似乎需要一个位于框架内的额外外壳吗?

外壳: TE 2302450-1包容式端子外壳

但是、外壳也没有引脚、因此似乎我也需要相应的插座(假设插头是公头?):

引脚: TE 1-1703930-2 Nano MQS 插座 端子

我希望避免自己购买所有子组件并组装电缆、因此我希望找到一个预制电缆组件。 用户指南中列出了 B 型汽车连接器:

这使我看到 了 TE 电缆规格

所示的电缆类型是否符合我的需求? 在哪里可以买到最好的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    我们通常利用第三方供应商来支持附件。

    如果有电缆的部件号、让我检查并返回。 您可以订购的所有器项

    供参考、  

    电路板上连接器的器件型号: www.te.com/.../product-9-2304372-9.html

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Matnet_5F00_Cables.xls

    https://store.intrepidcs.com/product-p/matenet-cable-1.htm

    https://store.intrepidcs.com/BR-CABLE-1-MINI50-p/br-cable-1-mini50.htm

    您好 

    请检查随附的电子表格和链接是否有用。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接的速度表中、电缆具有以下连接器选项:插头、插座、引线。

    插头或插座是否与您提到的9-2304372接头兼容? 似乎也没有适合收割台的"框架"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal Adams:  

    感谢您发送邮件。

    请使用我发送给您的链接。

    此展板供参考、您可以忽略此内容。 您可以使用该方法在慕斯或类似组件供应商上查找电缆。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何有用的信息、因此我从 Mouser 订购了一根电缆、其中包含我在原始帖子中附加的 TE Cable Spec 图像中所示的插座模块。 收到电缆和带有有问题接头的开发板后、我能够自行测试。

    电缆的包容式插入式模块可以在没有框架的情况下插入接头、它很舒适、但不会闩锁。 该帧是可选的、但对于与报头建立更安全的连接非常有用。 我为我的电缆订购了一个框架、并将插座模块插入框架、然后将插座/框架组合插入到标题中。