This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有用于 SPI 总线的信号调节器?

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991980/do-we-have-a-signal-conditioner-for-spi-bus

主题中讨论的其他器件:SN74LVC125ASN74AUC125

大家好、

我的客户正在咨询 TI 是否有适合的解决方案、例如用于 SPI 总线的信号调节器? 例如转接驱动器/缓冲器/驱动器等  

他们只是向我介绍他们的布线长度、并希望在考虑信号质量的情况下使用转接驱动器。

您是否有可以向我建议的器件型号?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我们的团队拥有多个集成了 SPI 的器件、用于配置和控制收发器、但遗憾的是没有特定的 SPI 转接驱动器器件。

    我们有一个 TI 参考设计、它使用 CAN 来扩展 I2C 信号的长度 、可在此处找到。 这可能会让您的要求过于夸张、但提出想法可能会有所帮助。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 使用逻辑电平信号、因此 在大多数情况 下、您只需使用逻辑缓冲器、如 SN74AUC125或 SN74LVC125A、具体取决于电压、并具有适当数量的通道。