This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:奇怪的 LVDS 行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS180, SN65LVDM176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991000/sn65lvds180-strange-lvds-behavior

器件型号:SN65LVDS180
主题中讨论的其他器件: SN65LVDM176

我们使用 SN65LVDS180器件通过长50英尺的电缆驱动差分信号。  电缆两端使用同一器件(SN65LVDS180)作为驱动器和接收器。  有些电路板看起来工作正常。  其他电路板表现出奇怪的行为。  差分对的一侧不能正确切换、而另一侧则不能正常切换。  奇怪的是、它看起来是跟随接收器而不是驱动器。  您对此行为是否有任何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否为您的设计提供波形和原理图? 此外、当您说它跟随接收器时、这是否意味着您尝试切换接收器、并在接收器与其他驱动器配对时观察到问题?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上将发送和接收对连接在一起。  我们使用 DE /RE 引脚选择性地控制发送或接收。  它们也连接在一起。  我们在出现故障的电路板上更换了器件、它工作正常。  我们需要做更多的调查来确定发送或接收是否失败。  电缆两端都有相同的设备。  远程端从本地端获取电源  热插拔会导致故障。  远程端的 TX 或 Rx 功能通过电阻器硬接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被替换的器件始终处于接收模式。  我想知道 Rx 或 Tx 上的保护二极管是否会短路、从而导致我们看到的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    TX/RX 对不应连接在一起。 由此创建的存根以及来自 TX/RX 的额外负载可能会导致信号完整性问题。 如果您有半双工应用、则应改用 SN65LVDM176。 但是、如果超出数据表中的绝对最大规格、热插拔可能会导致故障。  

    此致、

    I.K.