This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:一个主器件与多个从器件之间的通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991884/tca4311a-communication-between-one-master-and-multiple-slaves

器件型号:TCA4311A

尊敬的 TI 团队

数据表图12是作为一个用于一个主器件和多个从器件之间通信的电路示例引入的。
我对这个电路示例有疑问。

在这个示例中、TCA4311A 被放置在从器件侧(I/O 外设卡侧)上、但是 TCA4311A 是否被用在主器件侧(背板侧)上?

2.如果图2的主侧未使用 TCA4311A 12、缓冲器只放置在从器件侧。 此时、TCA4311A 仅在从器件侧布置是否有好处、如图12所示。
(通常、我认为缓冲器也放置在主器件侧)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    图12的目的是展示如何使用 TCA4311A 将 IO 卡的电容与背板隔离。 在所有卡都直接插入背板的正常 I2C 场景中、所有卡的电容将加在一起。 这将大大增加总线电容、并且总线的上升和下降时间将受到极大的影响。

    在此设置中、TCA4311A 将背板的电容与 IO 卡的电容隔离。 背板只需驱动10pf 的 TCA4311A 电容、而 TCA4311A 只需驱动一个 IO 卡的电容。

    [引用 userid="383410" URL"~/support/interface/f/interface-forum/991884/tca4311a-communication-between-one-master-and-multiple-slaves ]1. 在此示例中、TCA4311A 放置在从侧(I/O 外设卡侧)、但主侧(背板侧)是否使用了 TCA4311A?[/QUERP]

    在本示例中、由于此应用不需要 TCA4311A、因此 Commander (正式为 Master)侧没有 TCA4311A。

    [引用 userid="383410" URL"~/support/interface/f/interface-forum/991884/tca4311a-communication-between-one-master-and-multiple-slaves ]2. 如果在图1的主侧未使用 TCA4311A、 12、缓冲器只放置在从器件侧。 此时、是否有必要仅在从器件侧布置 TCA4311A、如图12所示。[/引述]

    在我解释之后、如果您了解这种设置的优点、请告诉我。 如果您有任何疑问、请告知我。

    最棒的

    Chris