This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:TCA6507输出电压额定值跟踪

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991670/tca6507-tca6507-output-voltage-rating-followup

器件型号:TCA6507

您好!  

在所连接/相关的线程中、有一个问题涉及 P0-P6开漏输出可维持的最大电压。 有人提到这可以通过电子邮件回答。  

这个问题的答案是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我联系了回答上一个问题的应用工程师。 我会让你知道他们说什么。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在高达9.7V 的电压下具有良好的可靠性。但是、答案的细节是机密的、这就是离线处理该器件的原因。

    最棒的

    Chris