This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:485借助自动接收和发送控制、无需外部 MCU 进行控制

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991364/thvd1510-485-with-automatic-receiving-and-sending-control-no-external-mcu-is-needed-to-control

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件: THVD1426THVD1406

大家好、

我的客户想要更换 MAX13487EESA+。 我推荐 THVD1510。

但是、根据客户的反馈  MAX13487EESA+、他们需要具有自动接收和发送控制功能的485、因此无需外部 MCU 进行控制。

我们 的 THVD1510是否支持此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    这不是 THVD1510上提供的功能、用户仍需要通过微控制器控制 DE 和 RE 引脚。 本 应用手册 介绍了如何在半双工 RS485收发器上实现自动方向控制。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    TI 将在今年晚些时候发布自动方向控制 RS-485 - THVD1406和 THVD1426。