This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 到 RS232C 转换 IC

Guru**** 2761525 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E, TRS3232E, TRS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991215/uart-to-rs232c-conversion-ic

主题中讨论的其他器件:TRS3232ETRS3221ETRS213

大家好、

我的客户正在寻找 UART 到 RS232C 转换 IC。 您能就推荐的器件向我提供建议吗?

客户对 UART 和 RS232C 的要求如下。  

[uart]

-波特率:38400bps

-数据:8位

-奇偶校验:无

停止位:1位

[RS232C]

-方法:启动/停止同步(异步方法),  半双工通信方法

-方法:异步方法,半双工通信方法

-传输速度:可从9600bps、19200bps、38400bps 和115200bps 中进行选择

-数据长度:8位+ 1个奇偶校验

停止位:1位

-使用的代码:ASCII 8位代码

-错误检测方法:垂直(偶数)奇偶校验

此致、

山口