This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:用于 IEEE1588时钟功能的 Dp83640

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991793/dp83640-dp83640-for-ieee1588-clock-function

器件型号:DP83640

您好、先生、

我的一位客户希望将我们的 DP38640用于 IEEE 1588时钟功能、与 RK3308 MAC 接口搭配使用以实现 AES67传输。
以下是客户提出的三个问题:

互连层传输仅与1588协议相关。 我想知道 DP83640的时钟调整是否是自动的、是否不需要进行配置?
PHY 同步时钟是否可以通过 PHY 频分频或 PHY GPIO 作为音频时钟发送到 CPU?
请介绍 PHY 物理时钟同步的机制、这需要 CPU 参与操作。 

如果有更多与此应用相关的材料、请随时向我发送。 此外、客户请求与产品线进行 WebEx 会议、讨论其应用、以了解更多详细信息。 如果可以、我可以帮助设置 WebEx 会议。 有关更多项目背景、我可以通过电子邮件向您发送。


此致、
吴文宇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    1. 时钟调整通常  由微控制器上的算法计算、该算法随后会写入 DP83640的寄存器以调整时钟。
    2. 您的音频时钟需要多高的频率? 有一个特性、在这个特性中、输出时钟频率可被一个整数除。  更多细节请参考109页的寄存器"PTP 时钟输出控制寄存器(PTP_COC)"。
    3. 下面是有关如何实现 IEEE 1588的小文章的链接。 在底部、本文还包含指向 IEEE 1588应用手册的链接。 这些应用手册也可在 DP83640产品页面上找到。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-implement-ieee-1588-time-stamping-in-an-ethernet-transceiver

    如果您可以与客户建立 WebEx 会议、以了解有关其应用的更多信息、那将是一件很棒的事情。 请随时通过电子邮件向我发送会议信息。

    此致、

    Adrian Kam