This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:PCA9543的 IBIS 模型

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990635/pca9543a-ibis-model-of-pca9543

器件型号:PCA9543A

尊敬的:

客户正在寻找 IBIS 模型、但我只找到了一个 PSPICE、那么、您想帮助我们检查是否有 IBIS 模型吗?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    我们目前没有用于 PCA9543A 的 IBIS 模型、但我们可以将其放入设计团队开发的队列中。 在前面讲、IBIS 模型的队列在我们团队中的时间相当长、因此可能需要一个月的时间才能到达。  

    您能否分享有关该应用的更多详细信息? 如果您不愿意在公共论坛上分享、可以直接向我发送电子邮件。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个线程现在正在脱机处理、所以我已经将其关闭了。

    此致、

    Eric Hackett