This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:RGB 数据的反转模式?

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991880/tfp410-invert-mode-of-rgb-data

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: DS90CF384A

大家好、

客户询问有关 LCD 控制器配置中的 TFP410 -> DS90CF384A -> TFP410 -> LCD 模块的问题。 请你回复一下吗?

LCD 控制器支持反相模式、如下图所示。 因此、当它们设置为反转有关黑色数据(Data0~23:L)的模式时、LCD 控制器使 data9位从 L 更改为 H。并且 LCD 模块正常显示为它们的用途。 顺便说一下、他们想知道在将 RGB 转换为 TMDS 时、TFP410是否识别反相模式并为黑色显示屏创建正确的数据。

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TFP410只是一个桥。 它只需将其 Data[23:0]引脚上的任何 RGB 数据输出为 DVI 格式。

    此致、

    I.K.