This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB 2.0高速差分8:1多路复用器

Guru**** 2533920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991879/hd3ss6126-usb-2-0-hi-speed-differential-8-1-multiplexer

器件型号:HD3SS6126

大家好、

我们是否有 USB 2.0高速差动8:1多路复用器、如 MAX4999?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有8:1多路复用器