This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:我是否可以获得用于 TUSB4041 EEPROM 编程接口的基于 Microsoft Windows 的 EEPROM 实用程序和 Windows 驱动程序

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991742/tusb4041papevm-were-can-i-get-the-microsoft-windows-based-eeprom-utility-and-windows-drivers-for-the-tusb4041-eeprom-programming-interface

器件型号:TUSB4041PAPEVM

尊敬的所有人

我需要使用工具链对 TUSB4041PAP 上的 EEPROM 进行电路编程、您还能提供吗

当处于 EEPROM 编程模式时、打开的器件的正确驱动程序套件?

BR

TES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TES:

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。