This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:磁性元件和水龙头连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990900/dp83869hm-magnetics-and-cetertap-connections

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869TPD4E05U06

您好!

我们在设计中使用的是 DP83869HM。

您能告诉我们 0826-1X1T-GH-F magjack 可以与此 phy 搭配使用吗?

另外、在磁力千斤顶的中心抽头连接方面也存在混淆。 中心抽头连接应该是什么? 应该将其连接到 VDDIO 还是接地?

谢谢、

Rajender。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajender、

    感谢您的查询。

    请参阅数据表的磁性元件要求和磁性元件连接部分以及 DP83869 EVM。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我已经浏览过数据表、但对于某些 PHY、中心抽头也连接到 VDDIO、因此为了澄清这一点、我提出了一个问题。  关于要求、在 magjack 数据表中、他们没有提到串扰、但提到了共模到共模抑制。 因此、只需检查上述器件型号的使用情况。 您能检查一下磁力千斤顶、让我知道它是否可以使用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 dp83869 EVM 中、连接到脉冲变压器。 是否还应将 magjack 的中心抽头与旁路电容器一起接地? www.belfuse.com/.../part-details 请浏览此 magjack 一次、告知我们是否可以使用、因为我们希望最终确定它以用于生产。 您的回复对我们非常有帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajender、

    感谢您提供其他 输入和查询。

    是的、根据 EVM 或数据表中的建议、磁性插孔的中心抽头需要接地。

    您是否有用于查看 连接的原理图。

    如果您计划生产、我假设您已经对 magjack 进行了功能和其他性能测试? 是符合您的产品要求的 magjack。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您确认 magjack 连接。

    我的意思是说生产原型生产很抱歉沟通错误。

    我们没有任何测试结果来确认 magjack 的可用性、因此我们向您提出了这一问题。 根据 PHY 要求、您对所选 magjack 有何看法?

    我还有其他几个问题。 也请回答这些问题。

    1) 1)由于 DP83869具有内部 MDI 和 MAC 终端电阻器、因此我们不连接任何外部终端电阻器。 没关系吗? 还是需要连接外部终端电阻器?

    2) 2) DP83869的 MDI 引脚是电压线路驱动的吗?

    3) 3) 10/100/1000 Mbps 模式下 MDI 引脚的电压摆幅是多少? 差分电压是否也会变为负电平? (在数据表中提到 MDI 引脚的电压电平为-0.3V 至6.5V)。 我们需要这样做来确认我们为 PHY 选择的 TVS 二极管、因为我们需要通过 IEC 61000-4-5 4级、即+-8KV 的浪涌合规性测试。 (是否可以使用 SP3051-04HTG?)

    谢谢、

    Rajender。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajender、  

    端接可用于 RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV、RX_CLK 、可以使用相同的端接。 我假设 在主机侧提供了所需的终端。

      0.3V 至6.5v 是绝对最大电压、而不是工作范围。 工作级别基于标准(可支持 IEEE802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和1000BASE-T 铜缆以太网协议以及100BASE-FX 和1000BASE-X 光纤以太网协议)。  在选择保护器件时、不应考虑此电压电平。

    您是否正在寻找8KV 浪涌? 您能否检查提到的规格。  浪涌电流的额定值应基于浪涌阻抗、假设典型阻抗为42欧姆。

    关于 Magjack,如果您可以验证并执行所需的优化(如果需要),您应该能够使用该解决方案。

    如果您正在寻找经过测试的解决 方案、请遵循 EVM 中提供的器件建议。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 由于 MDI 引脚的绝对最大额定值为6.5V、因此在选择保护器件时、必须考虑保护器件的钳位电压。 那么、特定 IPP 的最大允许钳位电压应该是多少。

    在 EVM 中、脉冲变压器不使用 magjack、因此我们不会参考 magjack 选择。 测试过程中可能需要哪些优化?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的参与。 请选择 tpd4e05u06或类似器件。

    如上所述、在验证过程中、根据功能测试和其他测试(如有必要、包括 EMI/EMC)、您可能需要进行一些优化(主要是布局)。 这是更改关键组件时的良好做法。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的参与。

    关于 MDI 终端电阻器的最后一个问题是、第一页中提到 MDI 终端电阻器集成到以太网 PHY 中。  

    我们是否需要为 MDI 差分对使用任何外部100 Ω 终端电阻器?

    此致、

    Rajender。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajender、

    感谢您的参与。 如果您不受空间的限制、那么如果您准备外部 端接并从安装 o0R 开始、这将有所帮助。

    MDI 差分对、您必须负责控制阻抗路由。

    我们应该能够根据需要为您提供审核支持。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的回答。

    对于 MDI 终端、由于引脚是电压驱动线路驱动器、因此应将49.9 Ω 电阻器连接到右侧接地端?

    还有一个关于 JTAG 的疑问。 对于 DP83869HM、没有特定的 JTAG 复位引脚可用、我们是否也可以为 JTAG 使用 RESET_N? 我们已将 RESET_N 连接到 MAC GPIO。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的查询。

    我建议您根据  初始 测试的要求提供一个将 RESET_n 与 MAC GPIO 断开的配置、因为行为 取决于具有 MAC 的主机

    DP83869规定如下: 集成 MDI 终端电阻器。 数据表 不建议 使用外部端接。

    此致、

    Sreenivasa