This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548A–替换 PCA9547 (NXP)

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991533/pca9548a-pca9548a-to-replace-pca9547-nxp

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

我是否可以知道 PCA9547 (NXP)和 PCA9548A (TI)之间有何不同? 它是否与 P2P 兼容? 您能否共享比较表? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    NXP 和 TI 器件是可更换的、它们将执行相同的功能。 它们还与 P2P 兼容。

    但是、我们建议将 TI 的 PCA9548A 升级 到 TI 的 TCA9548A。 所有 TCA 器件都是其 PCA 对应器件的 P2P 替代产品。 它们具有更宽的工作电压、TCA9548A 已更正复位勘误表。 它们还使用较新的流程、使其更具成本效益。

    我在网上看了一下、但找不到一个比较表、我将联系我的团队、并告诉您是否找到了一个比较表。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    因此、看起来不像我们为此制作了一个比较表。  PCA9547 (NXP)和 PCA9548A (TI)之间的一些快速差异

    器件地址相同:1110A2A1A0

    NXP 器件是 MUX、TI 器件是开关

    对于 NXP 器件、VCC 的下限更高。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我可以使用 PCA9548A 来替换 PCA9547吗?

    多路复用器和开关有何不同?

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、忽略我的问题。 谢谢。