This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:Altium 格式的原理图和 PCB 布局

Guru**** 2934160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990675/dp83td510e-evm-schematic-diagram-and-pcb-layout-in-altium-format

器件型号:DP83TD510E-EVM

大家好、

我们的客户 希望获得  采用 Altium 格式的 DP83TD510E-EV 的原理图和 PCB 布局。 我们可以有一份副本吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的参与。

    我们应该有所需的文件。 我将查找这些文件、并在下周初与您联系。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这些文件将通过电子邮件发送给您。 我们正在 TI.com 上安装这些工具。

    此致、

    Sreenivasa